This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:使用 TPS22917来替代分立式电路

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494713/tps22917-use-the-tps22917-to-replace-the-discrete-circuit

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS22810

工具与软件:

你(们)好

我是否可以 用 TPS22917来替代分立式电路、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您联系 E2E。

    是的、您可以将分立式解决方案替换为负载开关或带有集成 FET 的电子保险丝。

    这是一个9V 电压轨。 TPS22917是5.5V 器件。

    您可以查看 TPS22810、它是18V 和2A 应用。

    谢谢  

    Amrit