This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:针对可变电芯数的建议

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25730, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492248/bq25750-recommendation-for-variable-cell-count

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25730BQ25758

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于 BQ25750器件支持可变电池节数的原理图、是否有建议?

与 BQ25730中类似的东西将很好、我可以通过 I2C 设置充电电压。

我想、使用 I2C 控制的电阻器作为控制 BQ25750上充电电压的 VFB 不会提供所需的精度。

有什么想法吗?

感谢您的提前回复。

此致

Alexander W. Lenhardt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我有一些关于使用 I2C 改变电池充电电压设置的建议。

    1.使用 BQ25750时、可以对反馈电阻器使用数字电位器。

    2.也可以使用 BQ25758为电池充电。 BQ25758具有恒压控制和恒流控制功能、因此可以在宽输出范围内为电池充电。

    请告诉我这些建议中的任何一项是否可行。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan。

    感谢您的建议。

    我认为、反馈电阻器的数字电位器无法为充电电压提供足够的精度。

    至于 BQ25758、我之前提到过、但我希望获得该器件没有的自动反向功能。

    请查阅我之前发布的有关 BQ25730的说明、以了解我要尝试执行的操作;)

    但我想我现在有了解决方案、很遗憾我不得不使用非 TI 提供的组件(LTC7106)。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    数字电位器将为反馈电压提供足够精确的准确度。

    LTC7106应能够设置 VFB 电压。

    请告诉我这是否对您的系统可行的解决方案、如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    如果它对我们有用、我们将进行检查并提供反馈!

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan。

    我们决定首先入住 BQ25730。

    在评估它的 FRS 模式之后、我们认为它可以更好地满足我们的需求。

    我们稍后可能会看到该解决方案的缺点、必须返回到 BQ25750。

    但实际上、我们的设计似乎在满足我们的需求。

    感谢您的支持。

    此致

    Alex