This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:镍氢电池充电器检查

Guru**** 2538170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492216/bq25172-nimh-charger-check

器件型号:BQ25172

工具与软件:

嗨、团队:

客户计划在其设计中使用镍氢电池、其镍氢电池电压为1.3V、并计划使用2节串联电池。

BQ25172电压为1.7V、该电压大于其电池电压。

您可以帮助检查我们是否有其他充电器可以满足其要求吗?

此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否帮助检查我们是否有任何其他充电器可以满足他们的要求?

    关于客户的电池、可能是数据表或器件型号、您能告诉我什么?

    是否可以选择开关转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您的反馈。  

    咨询客户后、其电池供应商反馈1.7V OVP 电压也应该适合。

    因此、它们将首先采用 BQ25172。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如果他们想要获取开关充电器、您是否得到了建议?

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有具有快速充电特性 dV/dt 或 dT/dt 的镍氢电池。  您是否有可以用于管理充电终止的带 ADC 的 MCU?

    请参阅-在汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电