This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:如何正确使用 SW 引脚?

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495183/lm74930-q1-how-to-properly-use-the-sw-pin

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74900

工具与软件:

大家好、团队:我一直在审查 LM74930-Q1的实现方案、我相信我们已经发现了一个"先入先出"的情况。 我们需要通过一个电阻梯在 SW 与 UV 之间连接 OV/GND 检测、从而为 UV LM74930-Q1上的 OV/GND 引脚馈电。 目标是使电阻梯不再始终由电池分接、并通过 SW 引脚断开电阻梯。 SW 引脚通过内部开关连接到引脚"A"、当器件开启时、"A"应大致连接到电池。

但是、我们认为我们已经找到了一个问题。

启用 HGATE 驱动器状态 OV 引脚和 UV 引脚的条件必须低于/高于各自的阈值。 但是、如果我们使用 SW 引脚的电阻梯、则绝不会这样、因为 SW 将始终关闭、OV/GND 将都偏置到 UV。

那么准确吗?

是否可以使用 SW 执行 OV/SW UV 功能、或者是否始终需要通过其他方法对这些引脚进行偏置?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您已正确理解操作。

    预计 SW 会监控共源极电压。

    我们不能从 SW 中挖掘 OV 和 UV 阶梯。 这是因为 LM74930-Q1需要承受200V 瞬态电压轨。 这是通过使用 OV 引脚实现的、因此必须从 VBUS 直接抽头。 如果我们在 HGATE 之后从 SW 点击、SW 和 OV 上会出现高电压并损坏器件。

    您可以考虑使用 LM74900、可以使用 SW。

    此致、

    Shiven Dhir