This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:输入电流不稳定

Guru**** 2931290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493271/tlv61220-input-current-is-unstable

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件:TPS61299TPS61099、TPS61070

工具与软件:

您好!

我在 电路中使用 TLV61220DBVR、输入电流不稳定存在问题。

Vin = 1.4V、Vo = 3.3V、Io = 25mA 最大值 AA 锂电池(1.3V-1.5V)升压至3.3V。 负载是消耗20mA 典型值的稳压激光模块。 使用工作台电源作为该测试的输入。

我组装了两个器件的原型并在相同的条件下运行它们、器件1看起来像左侧、器件2看起来像右侧(黄色是 Vout、粉色是输入电流、接地环路不是很好、忽略黄色上的噪声):

   

并放大振荡:

输出以~200mVpp 的纹波进行调节、 电流纹波显示的600mA 高出很多、出现不规则脉冲行为、看起来处于切换模式。 振荡期间、它还会听到蜂鸣声。

我还将单元1上的输入电压降至 Vin = 1.2V、并且在 Vin = 1.4V 时开始表现出与单元2相同的行为。 进一步关断 Vin 并没有使其像现在一样间歇性切换模式。

我知道数据表中的以下曲线。 我有点接近、但在1.4V 时、我应该能够获得看起来至少30mA (我需要20、最大25mA)。 这可能会解释这一原理、但我不确定为什么一个单元会在1.2V 电压下实现、另一个单元会在1.4V 电压下实现。  我需要它至少在 Vin = 1.4V 下运行、因为如果输入电流像这样振荡、效率会下降。 激光负载始终运行良好、但我不希望电池耗电速度超过所需速度。

比较

我严格遵循了数据表中的布局建议(在未能完成第一版的操作、甚至出现了更多问题之后)

我已经尝试提高电感、这似乎没有任何帮助。 电感器: NRH3012T4R7MN

我缺少什么东西、或者我应该尝试下一步进行调查吗? 我已经尝试过一段时间了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gage:

    电流限制在 边缘处很漂亮,你能切换到电流限制更高的设备吗? 例如 TPS61099或 TPS61299?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎真的很漂亮。 我现在之所以 选择此设计是因为组件过时、我选择此组件是因为有几种可与引脚兼容的可行替代产品、以防出现问题。 我还倾向于组装、不要使 DFN 元件或任何尺寸小于必要尺寸的元件。 与引脚兼容的 TI 芯片似乎是 TPS61070 、但我 现在已直接替换为中的芯片、它还具有不稳定的输入 电流并可闻、这在输入较高电压(例如 Vin = 2.0V)时实际上会变得更加明显。 这个曲线要高得多、给出了什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否需要真正关断?

    我们是否可以进一步讨论项目要求、并可以 通过电子邮件进行沟通

    nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、问题的芯片似乎会以某种方式损坏。 我更换了它,这种不正常的行为停止了,它与"良好"的设备的行为相匹配。

    导致输入电流纹波不良的一个很可能因素是、从工作台电源到电路板的电缆长度太多、这可能会导致输入电压在局部不稳定。 我将为器件供电的夹头引线缩短了几英尺、现在输入电流纹波在探针的本底噪声下方降低了(而不是50mA 至100s)。 现在、我正在记住数据表中的一行:"如果输入电源距离器件超过几英寸、那么除了陶瓷旁路电容器之外、可能还需要额外的大容量电容。 通常、选择容值为47 µF 的电解电容器或钽电容器。" 嗯、是的、我犯了一个设置错误。 器件的电池紧邻电源、因此这不会是设计中的问题。

    现在、我在低至1.2V 的电压下获得了大于75%的效率的适当性能、并且没有可疑的输入电流纹波、这对于我的设计来说已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我们正在定义新的器件。 请帮助通过电子邮件进行沟通