主题中讨论的其他器件: AMC1400、
工具与软件:
嗨的团队!
我最近收到一个客户请求、要求系统需要宽输入交流电压(220VACrms 至490ACVrms)以实现7kW 设置。 我使用的是 UCC28070器件、并按照 SLUA479应用手册中的指导操作、确保电源输出已正确。
我一直在对 TI 社区进行挖掘、并得出了一些有趣的提示:
看起来像是+5-10V 提到的、输出电压电平需要高于输入峰值电压、在本例中约为700Vdc。 要实现这一点、我需要摆弄检测引脚。
现在、我正在使用 SLUC114 - UCC28070 Excel 应用设计工具。 此电子表格在我所使用的电压范围内是否可靠? 我能否相信它为传感组件提供的价值?
我还计算了电流检测变压器、它显示出大约 Ns/Np ~ 665的匝数比。 是否可以改用隔离式放大器、比如 AMC1400?
我还需要仔细检查吗?
感谢您的支持!