This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015FSCQRNXRQ1

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1, PSPICE-FOR-TI, TPS92610-Q1, LMR36015, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493953/lmr36015-q1-lmr36015fscqrnxrq1

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITPS92610-Q1、LM5157-Q1 LMR36015LM5157

工具与软件:

团队成员、您好!  

我正在 Simetrix 上运行一些电气仿真、但是、我收到了这样的消息、模型存在一些问题。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amulfo:

    我认为您有 PSPICE 模型、在 SiMetrix 中运行 PSPICE 模型时会出现问题。 您可能需要使用 PSPICE-FOR-TI。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我不确定您的评论、因为我使用其他组件 LM5157-Q1和 TPS92610-Q1进行了一些仿真、 而没有任何问题。

    谢谢

    Arnulfo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amulfo:

    您能否确认 LM5157模型是否 有模拟行为模型? 我怀疑这可能是 LMR36015的问题。  

    我相信您的 FAE 仍然是 Geraldine、如果是、我可以与她联系、向您提供一个未加密模型、您可以使用该模型有望解决问题。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard

    无论是 Lee、Katie 还是 Monroy、Gustavo 都 是该公司的 FAE 联系人。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    我将与 Katie 或 Gustavo 讨论、以便解决问题。

    谢谢!

    Richard