This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:需要一个具有更大输出电流且没有主动输出放电的稳压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS7A25, TPS796, TPS740, TPS786, TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494649/tps7a25-need-a-regulator-with-more-output-current-and-no-active-output-discharge

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件: TPS796TPS740TPS786TPS7A37、TPS737

工具与软件:

尊敬的论坛

我需要一个与 TPS7A25类似的 LDO 稳压器、但需要更大的输出电流且没有有源输出放电(在产品选择器图表中找不到该选项)

我需要使其与直流/直流稳压器并联工作、并在稳压器之间切换以 提高效率、但大多数 LDO 的有源输出放电无法满足双稳压器电路的需求

(为了更好地利用电池)

另一方面、 TPS7A25也适合我的应用、但最大工作电流有点低、无法满足我所需的裕度、  

什么是其他与 TPS7A25类似的 LDO、但具有更高的输出电流(如果可能、采用相同的封装)、我的系统具有4.2V 至3V 的输入电压、3V 的输出电压、Imax 600mA。 (大多数时间空闲状态下的电流为几 uA、但功耗取决于编程、因此我不能在此处显示平均值)

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    LP38798 可能是此处的最佳选择。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash

    我发现一些替代产品可能更便宜、但在理论上不具备自动输出放电功能、如 TPS7A37、TPS796、TPS737、TPS786、 TPS740。

    这些是否也可以用于我的应用?

    此致

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    仅 TPS786和 TPS740可工作、其他则经过重新设计、包括输出放电。

    谢谢!

    Prakash L