This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-12EVAL:PSpice 中 LM5116的瞬态仿真停止运行

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494500/lm5116-12eval-transient-simulation-of-lm5116-in-pspice-stops-running

器件型号:LM5116-12EVAL
Thread 中讨论的其他器件:LM5116

工具与软件:

我根据快速启动 Excel 文件、根据我的应用工作点对参数值进行了一些更改、但仿真在0.4ms 停止!
我附上了 Excel 文件和.opj 供进一步分析。
e2e.ti.com/.../0486.LM5116_5F00_TRANS_5F00_Customized.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我将在解决 SIMETRIX 问题后对此进行研究。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    请发送给我所有仿真文件、不仅仅是 OPJ 文件。  我无法运行您的仿真文件。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    瞬态模型版本 C (https://www.ti.com/lit/zip/snvm345 ) 运行良好达3ms。 您是否可以从此示例开始逐个更改组件值?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、

    我仅对组件值进行了微小的更改、以便根据输入/输出电压进行调整!
    此处是完整的项目文件夹供您参考!
    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_PSPICE_5F00_TRANS-_2D00_-Support.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    .dsn 文件导致错误。 如果可能、请转换为17.4或更低版本。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从 TI 网站下载了可用版本。

    也许这种方法更简单:
    我附带了具有操作点的快速入门 Excel 文件、如果您可以根据这些值调整可用模型、使其运行并与我共享最终仿真文件夹、我就可以自行运行了
    .e2e.ti.com/.../MPPT_5F00_LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    请尝试随附的。 我认为 MOSFET 型号有问题、或者器件型号与 MOSFET 型号不匹配。 我还启用了"自动收敛"选项。 请转至 PSPICE>编辑模拟配置文件>选项>模拟模拟>自动收敛。  

    顺便说一下、1.3kW 对于单相 LM5116来说太大了、请考虑使用>=四相设计。  

    e2e.ti.com/.../snvm345c_5F00_modified.zip

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试修改原理图设计、并将另一个 LM5116与相同的元件值交错在一起、仅用于完整性检查、但会出现网表错误!
    我为第二个电路重命名了重复的组件和信号!
    我如何编辑/修改 PSpice 原理图并使其运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    请仔细检查每个节点名称。 复制和粘贴会生成许多重复的节点名称、从而导致错误。 我不确定是否可以 在 PSPICE 中并行仿真两个直流/直流转换器。 SIMPLIS 非常快、因此您可以轻松地对两个相位进行仿真、但 PSPICE 很慢。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    是否有任何 用于 LM5116的 SIMPLIS 仿真文件、该文件表示要共享的瞬态模型以及其平均模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    SIMPLIS 文件位于您的另一帖子 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495133/lm5116-average-transient-simulation-of-lm5116-in-simplis 中 

    您不需要均值模型。 SIMPLIS 可以使用瞬态模型进行瞬态和交流仿真。  

    - EL