This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:用于过流保护引脚的 CT 电路

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC25660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495547/ucc25600-circuit-of-ct-for-the-overcurrent-protection-pin

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC25660

工具与软件:

大家好!

我想检查电路。

我在下面的主题中提出了问题。

(+) UCC25660:ISNS 在开启时具有无限值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我的客户正在考虑使用 UCC25600而不是 UCC25660。

他们考虑将 CT 用作 UCC25600过流保护引脚的电流检测电路作为全桥 LLC 控制器。 (红色框架)

如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    最简单的方法是 使用任何仿真软件在开环中仿真电路(在较低的输入电压和最大负载条件下)、并将 CT 放入电路中并查看 CS 引脚电压的幅度。 这样就可以确定 CT 匝数比。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    在下面的主题中、我已经在指出后纠正了它、因此我希望您与制造商进行确认。

    (+) UCC25660:ISNS 在开启时具有无限值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我已经更正了电路、并将其发送给您。 我希望您选中它。

    我可以通过私人消息进行通信。 在这种情况下、我应该给您发送私人消息吗? 或者是否有其他人负责?

    很抱歉给您带来不便、但我非常感谢您的任何建议。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我之前的建议对您的电流感应电路仍然有效。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    关于电流检测电路的问题、我已建议客户运行仿真。

    对于电路的其余部分、 有什么需要担心的吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    若要验证所提议电路的功能、必须 运行仿真。

    您可以在此处找到 TINA 仿真文件:

    UCC25600数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致

    Manikanta P