This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:具有同步整流功能的+/-160V 5A LLC 设计

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496864/ucc256404--160v-at-5a-llc-design-with-synchronous-rectification

器件型号:UCC256404
Thread 中讨论的其他器件: UCC24624

工具与软件:

我正在设计一个+/-160伏特@ 5A、为具有同步整流功能的正24V 电源设计+/-24V 3A、为-24V 电源设计1A、我有几个疑问。

UCC256404–我使用了 UCC256404_LLC LLC.xlsx 来设计 Design_Calculator 以及用于160V @ 5A 设计的 Web 工作台。  我还使用电子表格中的值修改了 simplis 原理图。  我遇到的问题是、我出现的增益交叉频率极低、约为400Hz。此外、当使用 工作台设计中给出的值时、我得到的交叉频率为100Hz、相位裕度为81度。  我的理解是、我需要开关频率的1/5至1/10的交叉频率。  我不知道自己是否做错了事。

UCC24624–我打算使用同步控制器(UCC24624)来对正负电源轨进行同步整流。  如果我提供高于负轨电压的12V 隔离电压、这应该可行、有没有人知道我的假设是否正确。

如果需要、我可以提供电子表格和网页设计。

此致

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您能否与我分享您使用的原理图或 Simplis 文件?

    此致

    Manikanta P