This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:PCN:UCC27201DR 新旧版本之间的差异

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496737/ucc27201-pcn-difference-between-ucc27201dr-old-and-new-one

器件型号:UCC27201

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我需要对这些问题作出快速答复:

初始问题:

您能否提供在所述的 PCN # 20240723008.1中实施数据表更新的日期代码? 这些信息对于我们区分更新前后生产的组件至关重要。

 感谢您的帮助。

第一个答案:

我昨天收到了团队关于如何跟踪的有趣更新:

  1. 提及原产国将是您最好的选择。 PCN 之前的材料应来自中国台湾、PCN 之后应来自墨西哥(专门针对 D 封装)。
  2. 基于密封日期。 PCN 材料从2024年10月21日开始发货。

 -------------------------------------------------------

但我们仍有分歧和问题。

我们还有10月24日之前的老卷带、它们来自墨西哥。

 

我们创建了一个 Excel 列表、其中包含我们的卷带以及上述制造合作伙伴的卷带。

还有更多的事情要来,但我们仍然错过了另一个伙伴的照片。

 我们需要您提供以下信息。

-它仍然是旧的3.3 V 型还是3.0 V 型? (PCN 之前或之前的 PCN)

 

´s 您可以、请选中此框并在 TI 评论框中发表评论。

这些信息对我们至关重要、零部件具有"安全相关"状态、可能会损害我们使用新器件的业务。

感谢您的回复。
此致、
Mathias

 e2e.ti.com/.../UCC27201DR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthias、

    感谢您就有关 UCC27201的问题联系 TI。

    由于下面显示的阈值、PCN 之前和 PCN 之后的器件都能够在输入上产生3V 或3.3V 的信号。

    发货日期为2024年10月21日。 这是建议的第一个发货日期。 您今天订购和收到的任何材料都是 PCN 材料之前的材料、因为我们尚未开始批量发送 PCN 之后的材料。

    PCN 发布于2024年7月23日、数据表也在 TI.com 上进行了更新。

    我已重新附加该 Excel 文件并添加了注释、这是预 PCN 材料。 这是因为我在上面提到过、到目前为止已发货的所有产品都是 PCN 材料之前的产品、PCN 样片除外。

    e2e.ti.com/.../2084.UCC27201DR.xlsx

    如果还有其他问题、请向我发送朋友请求、我们可以通过私人聊天/电子邮件进一步讨论此 PCN。

    谢谢!

    William Moore