This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:11节串联电池

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493497/bq34z100evm-11-series-cell

器件型号:BQ34Z100EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我目前正在与合作  BQ34Z100EVM . 我已经成功地将学习周期应用到了单节电池的模块。 现在、我想用连接电池组  11节串联电池 .
我想知道、我应该在中进行哪些更改  数据闪存  进行编程? 仅仅更新就足够了  串联电池节数  11、或者我是否还需要修改其他参数、例如  设计电压 、  Design Capacity 、  终止电压 等。
具体来说、我使用的是11节串联电池组。 我已经拥有每个单独电池的参数、但我不确定是需要手动缩放 BQStudio 中的所有这些参数、还是只设置串联电池节数就足够了。
由于电池组的总参数与各个电芯不同、我不确定必须更新哪些字段。 例如、单节电芯的设计电压为3600mV、整个电池组的电压为39,600mV。 但是、当我尝试更新 BQStudio 中的设计电压时、遇到了一个错误、指出该值超出了预期范围。
您能否说明我应该仅调整串联电池节数、还是同时相应地更新所有电压相关参数?
此致、
TICSC