This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:如何处理未使用的通道引脚

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496546/tps53681-what-do-do-with-unused-channel-pins

器件型号:TPS53681

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS53681、但我仅使用通道 A、而不使用通道 B。 该如何处理通道 B 的引脚?  

现在、我已经通过这种方式连接了它们:

BVSP 和 BVSN:无连接

BPWM1和 BPWM2:无连接

BCSP1:接地

BCSP2:V3P3

BTSEN:无连接

BVR_RDY:使用10k 电阻器拉至3.3V

BVR_EN:使用10k 电阻器拉至地

是这样吗?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您联系、请参阅下面未使用引脚的端接

    BVSP 和 BVSN: 连接至 GND

    BPWM1和 BPWM2:无连接

    BCSP1:接地

    BCSP2:V3P3

    BTSEN:无连接

    BVR_RDY:可以使用10k 电阻器拉至3.3V、也可以不连接

    BVR_EN:可以使用10k 电阻器接地、 也可以不连接

    此致、

    Shamveel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!