工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户用 TPS1HTC30-Q1绘制原理图、他们有一些问题。
您能找出这些问题吗?

1.电流限值为8A 时
1-1. 您可以检查 EN 引脚的最大频率吗?
1-2. 您能否检查 R349、C136、R351的值? 或数据表中用于计算的公式也很好。
1-3. 您可以检查 R343的值吗? 或数据表中用于计算的公式也很好。
2.电流限值为6A 时
2-1. 您可以检查 EN 引脚的最大频率吗?
2-2. 您能否检查 R349、C136、R351的值? 或数据表中用于计算的公式也很好。
2-3. 您可以检查 R343的值吗? 或数据表中用于计算的公式也很好。
3.关于 GND、我的客户希望使用如下所示的电源 GND 和系统 GND。 可以吗? (如果没有接地网络)

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯