This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:已学习状态在放电期间未从0x05更新为0x06时出现问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495997/bq34z100-g1-issue-with-learned-status-not-updating-from-0x05-to-0x06-during-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

e2e.ti.com/.../April02_5F00_2024.gg.csv

e2e.ti.com/.../LoggedData.csv

我遇到这样的问题:在放电过程中、Learned Status 没有从0x05更新为0x06。 我已尝试多次解决此问题、但尚未找到解决方案。

我使用的锂离子电池采用以下配置:

电池类型:2S3P

容量:4.72 9000 mA

标称电压:7.2V

我已经附上了我的配置设置和学习过程中的日志数据供参考。

有人可以帮助我确定导致此问题的原因吗? 非常感谢您提出任何见解或建议。