This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:了解 EPT 封装条件

Guru**** 2492425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497275/bq51050b-understanding-ept-package-condition

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

大家好!

我 在一个设计中使用 BQ51050B 为675mA 电池充电、我正在 现场调查一个很难在实验室中重现的充电问题。

在一些罕见的情况下、TX 焊盘指示一个我无法理解的错误、因此我 构建了一个解调电路、用于读取 TX 焊盘接收到的所有封装。

当错误出现时、我 在收到信号强度、识别和配置包后收到带有原因00的 EPT (也会有一些控制错误包、请在下面记录)

当我尝试在实验练习中复制错误时、无法执行此操作。 例如、将 TS/CTRL 与电池+短接也会给我一个 EPT 00、但立即不预先提供其他封装

 

断开蓄电池的行为将相同。

AD -引脚在表1中被描述为可能的原因、但 连接到 GND、因此我无法操作该引脚进行检查。

当我断开并重新连接电池时、行为消失、系统正常工作。

有什么提示可以告诉我接下来要看什么吗?

电路如下:

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan

    尝试将 TS (C69)上的电容器减小到0.01uF 或0.001uF。   

    这也可能与 TS 引脚上的 NTC 接地有关。  可能在 PCB 上安装10k 电阻器。