This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:-55度下的性能。

Guru**** 2492425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497475/tps4812-q1-performance-at--55-degrees

器件型号:TPS4812-Q1

工具与软件:

尊敬的论坛成员:

请您对以下内容发表评论吗?

您是否有关于-55度器件性能的任何数据。
我们意识到、建议仅用于-40度、但想知道它的性能如何

会退化。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    实际上、我们在-40°C 以下的任何温度下均没有此器件的任何测试数据、因此我们无法对任何官方身份的可靠性进行评论。 由于它是外部 FET 器件、因此可以降低器件进入不可靠运行模式的风险、然而、由于我们尚未在低于-40C 的温度下进行测试、因此我们无法作出任何保证。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的反馈。

    此致