This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:b 和 c 后缀之间的差异

Guru**** 2492735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497200/tps746-q1-difference-bwtween-b-and-c-suffix

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能看看下面3个器件之间的差异吗?

TPS74601 Pb QWDRVRQ1

TPS74601 PC QWDRVRQ1

TPS74601 P QWDRVRQ1

我在数据表中找到了正常版本和 B 版本、但找不到 C 版本。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    这些 OPN 之间的区别在于电源正常输出和电源正常延迟时间的拓扑。 可以 在 TPS746-Q1数据表的表11-1器件命名规则中找到规格。

    TPS74601 Pb QWDRVRQ1: 延迟为5ms 的开漏电源正常输出

    TPS74601 PC QWDRVRQ1: 具有150-µs 延迟的推挽电源正常输出

    TPS74601 P QWDRVRQ1: 具有150-µs 延迟的开漏电源正常输出

    此致!

    Eunize Tobias