This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:间距 ME6211

Guru**** 2492745 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495932/tlv741p-pitch-me6211

器件型号:TLV741P
主题中讨论的其他器件:TLV755LP5912

工具与软件:

你(们)好

您能帮助建议 LDO 为 ME6211:DS: https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211C33M5G-N_C82942.pdf 间距吗

客户服务 PSRR 和成本。 请帮助推荐合适的器件

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    TLV75533PDBVR 是此处的 P2P 替代方案:

      TLV75533PDBVR ME6211C33M5G
    Iout (最大值)(A) 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.45 2.
    固定输出选项(V) 3.3. 3.3.
    PSRR @μ s 100kHz @μ s 10kHz
    噪声(uVrms) 60. 50.
    准确度(%) 1.5. 2.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    220 280
    Iq (典型值)
    mA
    0.025 0.04.
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    100.2. 50.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5)
    6 sigma 目录 目录
    收发器功能 使能、折返过流保护、软启动  使能

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    是否有具有更高 PSRR 的类似器件? 由于 TLV755只有52dB@1kHz、 ME6211具有70dB@1kHz、 客户需要关注 PSRR、因为 LDO 用于音频扬声器、客户需要>60dB@1kHz

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    但在不同的封装中、另一个可以满足 PSRR 要求的 LDO 是 LP5912、它提供75dB @ 1kHz。

      LP5912 ME6211
    Iout (最大值)(A) 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.6. 2.
    输出电压(最大值)(V) 3.3. 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.9. 1.2.
    固定输出选项(V) 0.9、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 5. 1.2、1.8、2.1、2.5、2.8 3.3、5
    PSRR @ 1KHz (dB) 75 70
    噪声(uVrms) 12. 50.
    准确度(%) 3. 2.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    150 280
    Iq (典型值)
    mA
    0.03. 0.04.
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    71. 50.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 4mm2:2 x 2 (WSON|6) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5)
    6 sigma 目录 目录
    收发器功能 使能、输出放电、电源正常、反向电流保护、软启动  

    此致、

    Andres