This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050输入纹波环解决方案

Guru**** 2492745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495459/lmr14050-lmr14050-input-ripple-ring-solution

器件型号:LMR14050

工具与软件:

我们测试 LMR14050SDDA 输入纹波电压、有一个33.33Mhz 的环。

我们如何解决33.33Mhz 振荡问题?

我们的波形和原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan

    有两种方法可以减少这种振铃。

    1. 将低值电容(1nF)放置在靠近 Vin 引脚的位置、并尝试尽可能缩短其 GND 返回路径。
    2. 增大 R13的值以减慢 SW 节点的速度。 我看到它已经很高了。 进一步增加可能会影响效率。
    3. 增加缓冲电容值

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 将小值电容(1nF)放置在靠近 Vin 引脚的位置、并尽量减小其 GND 返回路径。 为何选择1nf?

    3、提高缓冲电容值--- 如果 我增加缓冲电容的值、缓冲电阻器是否会超过其功率限值?

    谢谢你

    此致

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan

    1. 原理图中连接的小电容(1nF、0.1uF)将具有较低的串联谐振频率(SRF)、因此与值较高的电容相比、能够更有效地抑制高频尖峰。 最好按升序使电容更接近 IC。
    2. 是的、对于更高的缓冲电容器、您需要具有更高额定功率的电阻

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此33.33M 振荡?的原因是什么

    谢谢你

    此致

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan

    这是 Vin - SW 布线的实际电感和带有输入电容器的内部键合线产生的振铃结果。 因此、为了抑制、可以按照之前指定的方式使用以下步骤

    1. 将低值电容(1nF)放置在靠近 Vin 引脚的位置、并尝试尽可能缩短其 GND 返回路径。
    2. 增大 R13的值以减慢 SW 节点的速度。 我看到它已经很高了。 进一步增加可能会影响效率。
    3. 增加缓冲电容值

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan

    如有任何其他问题、请告诉我

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare