This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:EEPROM 区域 CRC

Guru**** 2492725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487082/tps25751-eeprom-region-crc

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

为了确定是否需要更新 EEPROM、我想知道如何获取 TPS25751引导 EEPROM 活动区域的 CRC 余数。

我无法在技术参考手册中找到获取此信息的任何方法、是否有办法?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!  

    [quote userid="644338" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487082/tps25751-eeprom-region-crc 为了确定是否需要更新 EEPROM、我想知道如何获得 TPS25751引导 EEPROM 活动区域的 CRC 余数。

    TPS25751会对从 EEPROM 加载的二进制映像进行自动 CRC 校验。 如果二进制映像无效、TPS25751将返回 PTCH 模式并在引导状态(0x2D)寄存器中报告。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我在这里的目标是检查在用于管理 PD 控制器的 MCU 的存储器中加载的二进制文件是否与 TPS25751的 EEPROM 内容相匹配。 在固件方面、我可以计算 MCU 存储器中二进制文件的 CRC、并且我想知道如何恢复 EEPROM 内容的 CRC 其余部分以验证它们是否匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!  

    让我内部检查一下、然后再联系您。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是否获得了有关此主题的任何信息?

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillame、

    CRC 不会表示 EEPROM 完整性。  换句话说、如果 EEPROM 出现位翻转或其他问题、CRC 可能无法表示 EEPROM 中包含的内容。   

    允许 PD 使用 EEPROM 内容(并执行 CRC 校验)和 MCU 只需读取客户使用寄存器来确认固件身份是否更有意义?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=16

    供参考。  我收到了一些关于提供图像详细信息的反馈。  我可能无法支持您的原始查询。

    此致、
    Chris