This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31XXQ1EVM:背对背级设计

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494055/tpsi31xxq1evm-back-to-back-stage-design

器件型号:TPSI31XXQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TPSI3100

工具与软件:

您好!

我想使用此 IC 设计具有反向输入保护功能的固态继电器直流系统设计。 在评估板中、有一个用于反向电压 MOSFET 的空焊盘、即 Q4。 当我将 Q4安装到其焊盘时、我与基准点相混淆。 我知道 J6 ınput 端子正端子、J1是输出端子正端子。 J7应保持开路、因为该点现在是源点。 我应该将基准的接地端连接在哪里? 背靠背结构是否适合此 IC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、交叉符号在评估板中的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mustafa Yildiz,

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。

    J7和 TP19是 IC 次级侧的接地参考。

    当安装 Q4时、 MOSFET 将背靠背、能够双向导通。 然后、电源应连接到 J6、负载应连接到 J1。  

    是的、背对背结构适用于此 IC。

    此致、

    Jack Hemmersmeier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7Hi 插孔、

    感谢您答复我的问题。 您需要注意的是、J6将是电源端点、J1将是负载端点。 J7是次级侧的接地基准。 然而、功率将流经 R20 (感应电阻器)、它是端子之一 J7、这是您伤心的接地。 在背对背结构中、当我将接地连接到 J7时、我是否使输入电源对地短路? 这一点不清楚、所以我实际上无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    对于交流应用、您可以按如下所示组装 Q4并连接您的系统:

    但是、分流电阻器并非设置为检测双向 OCP、并且在配置中将仅检测一个极性的 OCP。 目前、我建议评估单向 OCP。 我们正在对 EVM 进行返工。 双向 OCP (无 CSA)可按如下所示完成:

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    我使用的是 TPSI3100 IC。 此 IC 中存在一个 FLT1_CMP 和一个 ALM1_CMP。 您的原理图中存在 FLT1_CMP 和 FLT2_CMP。 我想存在矛盾。 我认为这并不重要、对吗?

    另外、在您的原理图中、分流电阻器也分为两个。 此操作的目的是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    很好的收获! 正确、具有双向 OCP 的原理图实际上是 TPSI3110而不是 TPSI3100。 该器件具有两个故障而不是一个故障、每个故障都分配用于检测极性中的 OCP。 TPSI3110将在本月晚些时候上市。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师