This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756更改为系统负载节点

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497305/bq25756-bq25756-change-to-system-load-node

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好、TI 团队:

是否可以按如下方式更改系统负载节点?

  -->  

因为、我想知道完全在没有系统负载电流的情况下的电池电流、还想控制充电电流、仅考虑电池。

如果我提供足够的输入功率、可行吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    [quote userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497305/bq25756-bq25756-change-to-system-load-node 是否可以按如下方式更改系统负载节点?

    不、不建议这样做。 BQ25756使用 RBAT_SNS 处检测到的电流来测量 电感器电流、从而 计算电感器的 DCR。 如果您在检测电阻的另一侧施加负载、RBAT_SNS 将无法测量正确的电感器电流、并且系统可能变得不稳定。

    此致、

    Christian。