This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:关于选择正确 MODE 引脚电阻的疑问。

Guru**** 2492735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497315/bq25820-doubt-on-choosing-right-mode-pin-resistance

器件型号:BQ25820

工具与软件:

我目前正在设计一种基于 BQ25820的电池充电器、用于具有电源路径管理功能的2节串联锂离子电池。 标称输入电压为24Vdc、此器件将只在降压模式下运行。

根据数据表(8.2.1.2.4电感器选择)、我选择了47 µH 电感器。 但是、在第7.3.3.2节"MODE 引脚配置"中、我无法确定用于配置 MODE 引脚的合适电阻值。

您能否提供有关如何继续为此应用进行正确模式引脚配置的建议?

非常感谢您的支持。

此致、


Giacomo Cavasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giacomo、

    我们不建议使用大于15uH 的电感器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我漏掉了这些信息...  谢谢你。 在实践中、这意味着我无法使用24V 输入电压为8.4V 电池充电。
    我错了吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giacomo、

    是的、您可以使用24V 输入电压为8.4V 电池充电。 我对您为何无法做到感到困惑?

    此致、

    Christian。