This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762CAQRQLRQ1默认引导配置

Guru**** 2492785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496377/tps25762-q1-tps25762caqrqlrq1-default-boot-configuration

器件型号:TPS25762-Q1

工具与软件:

您好!

我希望 以尽可能低的配置使用 TPS25762-Q1、以便为 USB 接收器提供高达60W 的输出功率。  我想使用 TPS25762CAQRQLRQ1。  数据表中的第8.3.2节介绍了引导模式、其中"CA"后缀仅具有2种模式:TVSP 索引0 (EEPROM)和8种(固件更新)。  数据表指出、如果找不到 EEPROM、或代码无效、器件将加载默认配置、最大输出功率由 TVSP 索引(在本例中、该索引通常为0)决定。  然后数据表显示"此运行模式的有效 TVSP 索引显示在 R TVSP 端口最大 PDP 选择(TPS25762DQRQLRQ1和 TPS25772DQLRQ1)中。"  数据表中的表指出这些值仅对 DQRQLRQ1后缀器件有效、而不对 CAQRQLRQ1器件有效。  它们是否相同?  如果是、为什么数据表中专门提到了后缀?  此外、表8-7中的默认应用程序配置也仅适用于 DQR... 器件中。  有人可以告诉我  TPS25762CAQRQLRQ1型号的适用数据吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    TPS25762-Q1的最新一代是 TPS25762DQRQLRQ1。 "-D"版本是在找不到 EEPROM 时唯一能够从 OTP 加载默认应用配置的器件。

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    感谢您的澄清。  我们正在考虑通过20V (+/- 1V)直流/直流转换器为器件供电、该电压高于18V 建议电源但低于40V。  我们是否有任何特别的关注?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是的、建议不要超过建议的最高运行条件、并将20V 降至18V、否则器件可能会损坏。  

    BR、