This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62874-Q1:可以在堆栈中使用多少个 BUCK。

Guru**** 2492985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62874-Q1, TPS62876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495991/tps62874-q1-how-many-bucks-we-can-use-in-stack

器件型号:TPS62874-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS62876-Q1

工具与软件:

您好!

我们计划将 TPS62874-Q1用于我们的应用。

我想知道我们可以在堆栈中使用多少个次级降压稳压器。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    理论上、对堆栈器件配置没有限制。 但是、在某些堆栈之后、电路板设计会变得复杂。  

    能否 详细介绍您的应用和负载要求? 您计划使用多少个堆栈?  

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    感谢您的答复。

    MPN:-TPS62874B1QWRZVRQ1
    输入电压:-3.3V
    输出电压:-0.8V
    总输出电流:-46.72A
    降压次数:-4.

    这些是我们的应用详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    那么我建议使用比 TPS62874-Q1器件(可支持25A)的 TPS62876-Q1器件。 对于您的应用、在堆栈运行中只需要2个器件。

    是否可以共享 项目时间线和终端设备? 因为我们路线图中有一些新的高电流器件、它们也可以支持此电源轨、但想要检查它是否与您的项目时间线相符。  

    如果信息是 机密信息、请告知我、我们可以离线处理。

    此致、

    TanVee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    感谢您的答复。

    我们能否为应用使用堆栈中的四个 TPS62874-Q1器件?

    项目时间表为2030年、是汽车 ECU。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    您可以使用4个堆叠器件、但 TPS62876-Q1是相同的器件架构、具有更高的电流限制和相同的性能。

    最好使用2个堆栈、而不是4个堆栈、因为布线会更容易。

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    我即将结束的主题请告诉我、您是否需要进一步的帮助。

    谢谢!

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    感谢您的支持。

    Sayali