请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4813-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS2HCS10-Q1、
工具与软件:
此器件型号是否符合 ASIL B 标准;如果不符合、您可以建议为具有 SPI 通信功能的48V 系统使用 ASIL B 电子保险丝。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
此器件型号是否符合 ASIL B 标准;如果不符合、您可以建议为具有 SPI 通信功能的48V 系统使用 ASIL B 电子保险丝。