This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745:是适用于 AM2732 (Sitara) LP87745-Q1的出色 PMIC 吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, LP87745-Q1, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495860/lp87745-is-the-best-pmic-for-am2732-sitara-lp87745-q1

器件型号:LP87745
主题中讨论的其他器件:AM2732.

工具与软件:

大家好、

我的一个客户考虑将 LP87745-Q1用作 AM2732 (Sitara)电源、因为 AM2732 EVM 上使用了 LP87745。

目前、他们有以下问题。 请您给我您的答复吗?

问题1。
是否是适用于 AM2732 (Sitara) LP87745-Q1的出色 PMIC?
如果您有比 LP87745-Q1更好的 PMIC、您能告诉我吗?

问题2:
他们想知道 LP87745-Q1是否是特殊器件、因为他们在 Mouser 市场无法找到该器件。
此设备的供应和使用是否存在任何问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Unknown 说:
    Q1.
    是否是适用于 AM2732 (Sitara) LP87745-Q1的出色 PMIC?
    如果您有比 LP87745-Q1更好的 PMIC、请告诉我吗?[/QUOT]

    推荐的 PMIC 是不带-Q1的 LP87745、它是类似器件、但 Q1是工业版本。

    您在 AM2732产品页面上是否见过以下设计指南?  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad61 

    Unknown 说:
    Q2.
    他们想知道 LP87745-Q1是否是特殊器件、因为他们在 Mouser 市场无法找到该器件。
    此设备的供应和使用是否存在任何问题?

    我不知道 Mouser 的可用性,但如果你直接从 TI.com 购买: https://www.ti.com/product/LP87745#order-quality 如何 

    此致、

    Ishtiaque  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    非常感谢您的答复。

    目前、他们正在尝试获取 LP87745 完整数据表、因为器件产品文件夹中的数据表不是完整版。
    因此他们要求 TI 通过链接"提供完整数据表和其他信息"来发送完整数据表。  立即申请"

    但他们尚未获得完整的数据表、还在等待批准。

    您知道需要多少天获得批准并向他们发送完整数据表吗?

    你可以给我你的答复吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    申请批准要求客户需要与 TI 签署保密协议(NDA)、并且基于申请访问完整文档的客户可以获得访问权限。 因此、如果没有此类协议、那么很遗憾您可能无法获得该协议。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    Ishtiaque