This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868X-Q1:OVP 引脚上的电压基准

Guru**** 2492785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496291/lp8868x-q1-voltage-reference-on-ovp-pin

器件型号:LP8868X-Q1

工具与软件:

您好!

不确定这是否是正确的格式。

我正在使用 LP8868为个人项目设计升压电路、我一直遇到电路不工作的问题。 我认为过压保护的计算可能不正确、因为我无法100%确定 OVP 引脚的 Vref 是多少。 我在数据表中向上和向下查看、尚未找到正确答案。 一些在线论坛说它为5V、一些论坛说它为1.24、在数据表上、我找到的唯一 Vref 是200mV、PWN 为100%、可能仅与电流检测部分相关。 如果在这方面有任何帮助、我将不胜感激、因为我非常困惑、为什么我的电路不能升压来为我连接到它的 LED 供电。 提供原理图、如果有任何帮助的话。 也许我的其他一些数学也是错的,我不是100%肯定了。 不管怎样、当我学到新的东西、并且有很多没有答案的问题时、总是会得到帮助。

谢谢!

 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    OVP 引脚上的 OVP 阈值为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢! 我现在知道这个数字来自哪里。 我很感激!