This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:6引脚(COMP)至7引脚(GND)短接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494997/tps54360b-q1-6pin-comp-to-7pin-gnd-short

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360B

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个关于6引脚- 7引脚短路行为的问题。

当6pin (COMP)- 7pin (GND)短接时、预期行为是什么?
以下是我的假设。
(1) 6pin (COMP)对 GND (0V)短路、因此 TPS54360B 尝试在接近输入电源电压的情况下输出。
(2)达到 OVP 阈值、然后高侧 MOSFET 立即被禁用、从而更大限度地减少输出过冲。
(3)当 FB 电压降至 OVP 下降阈值(内部电压基准标称值的106%)以下时、高侧 MOSFET 恢复正常运行。
(4)重复(1)、(2)和(3)

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    TPS54360B-Q1在峰值电流模式控制下运行、补偿电压设置峰值电流值、因此如果补偿短接至 GND、 电感器电流将无法上升、因此输出根本不会上升。

    我希望这能解答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    关于以下评论、这是否意味着输出最终变为0V?

    -"电感器电流将无法上升,因此输出根本不会上升。"

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、KAI

    输出将最终变为非常低的值。 它不会为零、因为输出电容器会通过 BOOT-SW 引脚电容器进行寄生充电。 输出电容器的值通常比自举电容器高10-100倍;输出电压不应超过少数100 mV

    我希望这能解答您的问题

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare