This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:如何调节外部 FET 的栅极电阻

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497279/lm5122evm-1ph-how-to-tune-gate-resistors-of-external-fets

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

您好!

我的客户计划使用 LM5122、并正在评估 LM5122EVM-1PH。
他们想以某种方式调整外部 FET 栅极电阻器 R11和 R12。
应如何调整 R11和 R12、有任何建议吗? R11和 R12是否有任何受限的电阻范围(最小值/最大值)?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    栅极电阻器 R11和 R12可以增加、以减慢开关侧面、这可能会增加损耗、但可以稳定电压过冲或 EMI 噪声。

    常见电阻值范围为1欧姆至10欧姆。
    如果您进一步增大电阻、开关损耗可能会增加太多、因此较高的值 相当罕见。

    此致、
    Niklas