This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156EVM-BST:MOSFET Q1更改

Guru**** 2492765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156EVM-BST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496928/lm5156evm-bst-mosfet-q1-change

器件型号:LM5156EVM-BST

工具与软件:

您好!

我注意到用户指南(以及 Altium 文件中的相同)中的 BOM 说、MOSFET Q1是 onsemi NVMFS5C670NL、但在我们的评估板上、MOSFET 是 Infineon IAUC60N04S6L039。
用户指南和 Altium 项目的评估板为 BMC061 E1、而我们的是 BMC061 A、封装对应于 NVMFS5C670NL。
 

是否可以使 LM5156EVM-BST BMC061的 BOM 保持最新状态以了解是否有其他更改?
关于 MOSFET 的选择、是否有任何改变的原因? 该规格对我来说看起来是相同的、因此我们可以使用两个基准并具有相同的性能。

此致、
Erwan Le Gu é vel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwan:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我已经用版本检查了电路板、它们都包含 Onsemi FET、与用户指南中的 BOM 相符。  

    有时、制造商端存在一些供应问题、他们要求更换元件。

    电路板上的 FET 不会影响转换器的功能。

    此致、

    Hassan