This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS66020

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495293/tps25947-tps66020

器件型号:TPS25947
Thread 中讨论的其他器件:TPS66020

工具与软件:

您好~

以下是正确的吗?  

对于 Type C PD 应用、TPS259474通常更可行吗? (条件:Intel Gothic Bridge、Type C PD 适配器65W 和100W)  

主要差异

  • 电压范围 :与 TPS259474 (高达23V)相比、TPS66020支持更高的灌电流路径电压范围(高达22V)。
  • 最大电流容量 :与 TPS66020 (灌电流路径高达5A)相比、TPS259474可以处理稍高的电流(高达5.5A)。
  • 保护特性 :两种器件都提供全面的保护功能,但 TPS259474包括真正的反向电流阻断和可调节瞬态消隐计时器等附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eve、

    TPS66020更适合 PD 控制器型器件、并具有用于专用 SRC 和 SNK 路径的集成 FET。 TPS25947是一款简单的背对背 FET 器件、主要用于提供保护。 TPS25947不允许反向电流。  

    我不知道 Intek 哥特式大桥。 我假设您不需要双向电流、这样 TPS25947会更好地体现它的简易性和保护特性。

    如果您需要双向电流、可选用 TPS66020。

    此致、
    Arush