This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:使用开漏缓冲器锁存 WDO

Guru**** 2492775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, SN74LVC1G07, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491532/tps3850-latching-wdo-with-open-drain-buffer

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07TLV7041

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户尝试参考以下主题实现 WDO 锁存。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298948/tps3850-q1-latching-wdo-watchdog-output 

但是、当他将 SN74LVC1G07DKCR (开漏缓冲器)放置在 WDO 和 CRST 之间时、WDO 锁存器不起作用。 同时、当它们在输出端添加2个 N 沟道 FET 来仿真外部开漏缓冲器时、WDO 锁存器按预期工作。

您是否知道为什么只添加开漏缓冲器不起作用?

当然、他确认了具有独立运行功能的 SN74LVC1G07DKCR 可以正常运行。

他使用1.8V 为缓冲器和 TPS3850供电。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    您能否验证 SN74LVC1G07的输出是否能够 将 CRST 一直拉至0V? 对于此应用、通过防止内部电容器充电来实现锁存。 此外、WDO 的上拉电阻值是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我发现了这个问题的原因。 逻辑缓冲器的漏电流远大于 TPS3850的 CRST 引脚充电电流。 这会导致无法正常运行。

    我使用 PSPICE for TI 运行了一些仿真。 当具有低输出漏电流的开漏比较器(TLV7041)时、WDO 锁存器按预期工作。

    e2e.ti.com/.../TPS3850_5F00_WDO_5F00_Latch_5F00_Sim.pdf

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我有此查询的最新信息。 除了低泄漏比较器/缓冲器之外、CRST 引脚上还需要一个电容器来锁存 WDO 操作、因为 CRST 引脚的 NC 和上拉至 VDD 似乎不会激活 CRST 充电电流、因为这些模式使用出厂编程的复位延迟。

    当在 CRST 引脚和 TLV7041上使用电容器时、客户确认锁存 WDO 按预期工作。

    此致、

    Shota Mago