This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:Iq 电流和输入电流

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495922/lmr38020-q1-iq-current-and-input-current

器件型号:LMR38020-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012LMR38020

工具与软件:

IC 显示空载时的 Iq 电流为40uA。 在低负载电流(1mA)以及满负载工作电流下、它会保持相同吗? 或者它的 IQ 有功电流会发生变化? 多少钱?  在上面找不到任何图形。 您能确认吗?
按照以下内容、我的理解是否正确?
输入电流= IQ+(Vout* Iout/n* Vin)
在12V 输出和48V 输入下的电流为1mA 时?
输入= 40uA + 450uA = 490uA?  (对于 PFM 型号、效率是否考虑为60%?)
另外、数据表中仅提到 PFM 型号的40uA Iq。 根据我的理解、这两个型号都支持 PFM、如果我需要 PWM 和 PFM 的自动开关、应该使用突出显示的器件吗?
请确认
谢谢!
莫妮卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我们没有负载 IQ 的数据、因为很难区分严格意义上的 IQ 和开关电流。 此外、它将比在任何较大负载条件下获取的开关电流小得多。

    FPWM 型号在整个负载范围内以 PWM 模式工作。 因此、即使在空载条件下、它仍将处于开关状态、因此很难测量非开关 Iq。 这就是为什么仅提到 PFM 型号 IQ 的原因。   对于 FPWM 器件、即使在空载条件下从输入端获取的电流也在几 mA 的范围内。

    仅限 非 FPWM 型号支持 PFM . 因此、如果您需要在 PWM 和 PFM 之间自动切换、则应选择非突出显示部分(名称中没有 F 的部分)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranjan:

    非常感谢您的回复

    我目前正在使用 LM5012、它在轻负载时消耗400uA、即使它在空载时 Iq=10uA。 我想评估 LMR38020、但不确定是否仅假设负载电流为0A 时电流为40uA、在2mA 轻负载条件下计算电流?

    Doe it mean,

    在12V 输出和48V 输入下的电流为1mA 时?
    输入= 40uA + 450uA = 490uA?  (对于 PFM 型号、效率是否考虑为60%?)

    那么它的性能将与 LM5012相同?

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    您不必在输入电流公式中单独考虑 Iq 和效率。 效率测量中已经会考虑 Iq。 因此(Vout* Iout/n* Vin) 应该可以估算所获取的输入电流。

    根据 LM5012和 LMR38020数据表、LM5012似乎具有更好的轻负载效率。 因此您可能会使用 LMR38020获得更高的输入电流。  

    从 LM5012数据表可知、10uA 不是空载 IQ、而是睡眠模式下的 IQ。 在实际的无/轻负载运行中、LM5012将接通很短的时间(在这段时间内所需的电流远远超过10uA)、然后在器件进入睡眠模式的很长时间内保持关闭状态(在这段时间内、它需要10uA 的典型值。 电流)。 这就是您看到轻负载时平均电流为400uA 的原因。

    计算输入电流的最佳方法是仅使用效率: Iin = (Vout* Iout/n*Vin )。 您的输入电流规格是什么?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

    我要为 BMS 应用进行设计、并且为了实现睡眠模式、我需要电流<48V 1 mA。

    我将以下电路用于我的 BMS 应用。
    MCU TMS320F28P659 100引脚 MCU。
    LM5012、用于将48V 转换为12V
    TPS62901QRYTRQ1用于将12V 转换为3.3V
    TPS78501BQWDRBRQ1针对3.3V 至1.2V
    我想计算 MCU 消耗的电流。
    当前 MCU 处于未编程模式(具有未编程控制器的新电路板 -空闲模式)
    未打开1.2V 电源时(MCU 的内核电源、48V 输入时的电流消耗为0.15mA)
    LM5012必须处于睡眠模式电流
    我一打开1.2V 电源、输入电压为48V 时的流耗就为2.33mA。 其中7.12mA 流经12V 输出路径、产生48V 1.78mA (7.12*12/48)。 剩余的0.55mA 应由 LM5012消耗。
    由于我无法降低 LM5012电流而仅消耗一半的电流、我正在探索能否 通过80V 的输入电压范围和高效率来更改 IC。 最大负载电流为1.5至2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

     在此电压和电流范围内的器件中、LM5012和 LMR38020似乎具有最佳效率。

    在这两个因素中、LM5012似乎更好、具有更多可以调优的因素以获得更高的效率。

    LM5012在轻负载时的工作方式是、将打开一次开关以为输出电容器充电、然后进入睡眠模式(其消耗的电流极小)、直到电容器放电至某个值。 为了提高效率、器件应在睡眠模式下运行更长时间。 你可以尝试的几件事是:

    1) 1)增加 Ron 以延长开关导通时间(提高电容器充电至的电压)

    2)降低电感(再次提高 电容器充电至的电压)

    3) 3)提高反馈电阻值以降低反馈网络消耗的电流

    不过、1和2会增加输出电压纹波、3会增加噪声敏感性(最好将串联电阻保持在1M Ω 以下)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供详细的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有、您可以通过单击 Resolved (已解析)按钮关闭主题帖。

    此致、

    Niranjan