This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:负载类型注意事项和放大器;浪涌电流

Guru**** 2388440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485274/tps25990-load-type-consideration-inrush-current

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

如果我们对电子保险丝设计有疑问(多个器件、并行连接)  

MPN:TPS25990和 TPS25985

对于初始计算角度,如何定义负载类型(恒定电阻,电流,功率)

要查看我的负载以对其进行定义的参数是什么。

基于此得出所需的 X (V)@Y (A)、如何在此处设置浪涌值。

这里需要澄清一下、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junaid:

    电阻负载需要连续电流。 容性负载会产生浪涌电流。 您可以根据当前负载分布将负载建模为 R 和 C。

    您能给我详细介绍一下最终负载或终端应用吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    在为 TPS25990和 TPS25985提供的计算表中


    输出电流(max)为78A 时、输入电压为12V
    并且 Cload 为5mF  

    现在、如何继续、确定启动期间的 Load 类型和值。

    此致、

    Junaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junaid:

    您的应用和负载类型是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    应用程序:网络线路卡

    在 PG 信号开启下游负载的情况下、为什么负载类型不适用?

    电子保险丝器件上的功率损耗是否超出其 SOA 范围而导致热关断?
    那么、这是负载类型至关重要并且定义了浪涌功率损耗的唯一情况?

    此致、

    Junaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junaid:


    在 PG 信号开启下游负载的情况下、为什么负载类型不适用?

    它可以是任何类型的负载。 负载的输入应具有一些使能信号、之后负载将开始消耗电流。  

    电子保险丝器件上的功率损耗是否超出其 SOA 范围而导致热关断? 有。  
    那么、这是负载类型至关重要并且定义了浪涌功率损耗的唯一情况? 有。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    PG 高电平有效远大于 TSS (因此控制了浪涌)所需的时间、从而实现安全运行

    如果我们在 Efuse 部分之后使用 UCD、我将监控卡的主输入电源、然后在达到稳定输入(Vin 的90%)后根据序列开启下游负载。
    在这种情况下、也可以避免考虑负载类型??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junaid:

    PG 将在成功启动后自动变为高电平。  

    如果通过 UCD 监视 VOUT、则可以忽略启动的加载类型。

    此致

    Kunal Goel