This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:多路复用器备用电池

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497090/tps2121-mux-battery-backup

器件型号:TPS2121

工具与软件:

我有一个来自外部板的24V 电源、该电源为板上的降压转换器供电以生成5V 电压、并连接到 IN1/引脚7。

我有一个5V 备用电源、该电源来自连接到 IN2/引脚2的同一外部电路板。

使用连接到 PR1/引脚6输入的电阻分压器、我想使用24V 电源在24V 电源耗尽能量时触发从 IN1到 IN2的切换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    请参阅数据表中的应用和实施部分。  

    此致  

    Kunal Goel