This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811通过外部电压使能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493950/tps22811-tps22811-enable-via-external-voltage

器件型号:TPS22811

工具与软件:

您好!

我计划使用 TPS22811开启和关闭8V PSU。 我有3.5V 或3.3V 的电压来打开和关闭它。

我不需要任何过压或欠压保护、但我需要器件默认关闭、仅使用外部电压作为开关信号、而不是来自输入电源本身。

那么、我是否应该通过下拉电阻器将 EN 引脚接地并将其连接到具有开关电压的开关?

应该如何操作欠压引脚?

以下是我建议的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    是的、您可以在 EN 引脚上使用外部电压轨来打开/关闭器件。 要禁用过压保护、您可以将 ENB/OVLO 短接至 GND。 保持在高电平将使器件保持关闭状态。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此、我无需在电源或外部电压与 EN 引脚之间连接电阻分压器? 一个下拉电阻器和开关。

    至于 ovlo、我读到它具有低电平有效输入、这意味着如果我将其接地、它将始终接通、而这并不是我想要的。 我希望它关闭、除非我按下开关向 EN 引脚提供3.3V 电压。

    请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    至于 ovlo、我读到它有低电平有效输入、这意味着如果我将它接地、它将始终接通、这不是我想要的。 我希望它关闭、除非我按下开关向 EN 引脚提供3.3V 电压。

    我想您会感到困惑。 其中指出 OVLO 是"器件的低电平有效使能"。 您可以将其视为补码(ENB)。 与 GND 保持短接将使其保持禁用状态。

    [报价 userid="477925" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493950/tps22811-tps22811-enable-via-external-voltage/5739697 #5739697"]所以我不需要在电源或外部电压与 EN 引脚之间连接电阻分压器? 下拉电阻器和开关。

    是的、这是正确的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    那么、对于 OVLO 引脚、在这种情况下我应该连接什么? 我的意思是、在向 EN 引脚提供3.3V 电压之前使器件保持关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    如果 EN 为低电平且 OVLO 为低电平、器件仍将保持关断状态。 两者都需要处于活动状态才能保持器件开启。 如上所述、您不需要 OVLO、可通过将其连接到 GND 并使用 EN 引脚开关来禁用 OVLO。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    那么、我是否通过10k 电阻器(或任何阻值)将 OVLO 连接到 GND 并将我的开关(具有下拉电阻)保持在 EN 引脚上?

    这样、当使用开关时、EN 引脚将激活输入电源、当 EN 引脚为0V 或 GND 时、器件将关断。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。

    此致、
    Arush