This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电源正常指示状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496003/tps1663-power-good-indication-status

器件型号:TPS1663

工具与软件:

你(们)好

我从之前的对话中得知、一旦 TPS1663的输出和接地短路(短路情况)、电源正常引脚就会变为低电平。

消除短路后、电源正常引脚是否会立即变为高电平? 或者、消除短路后、电源正常状态会发生什么情况?

此致

Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    短路是闭锁故障。 器件将在 VIN 下电上电或 SHDN 切换时打开。

    当内部 FET 完全增强时、PGOOD 将变为高电平。 当器件开启时、PGOOD 将变为高电平。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    如果切换 SHDN、输出和接地端短接、会发生什么情况? 器件是打开还是仍处于关闭状态?

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    它将处于关断阶段。 除非故障消除、否则器件不会开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit  

    感谢您提供的信息。

    如果我不希望外部过压保护功能、可以将 OVP 引脚悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    不要将 OVP 引脚悬空。

    根据器件型号、您可以将其接地或设置为非常高的电平。  

    请查看数据表中的 OVP 部分。

    谢谢

    Amrit