This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:能否更改电感器电压以提高效率?

Guru**** 2492985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494613/lm3630a-can-i-change-the-inductor-voltage-to-improve-efficiency

器件型号:LM3630A

工具与软件:

您好!

我是否可以更改电感器输入源7.5V~12.3V (而不是3.3V)?

但是、IC VIN 电压是其他3.3V 电源、因此我认为观察到了 IC 的最大工作条件。

我的目标是提高6S1P LED 驱动器的系统效率。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、这种情况受支持。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、我很失望。

    电感器 VIN 和 IC VIN 对上电和断电序列是否有任何限制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您是否能够同时提供 IC VIN 和电感器 VIN?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    有。

    另一方面、 很难完全同时供应、导致几微秒到几毫秒的偏差。
    有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    没关系。

    BR

    Patrick