This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:LM61460AASQRJRRQ1的输入电压不符合建议的工作范围

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM275-EVM, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496108/audio-am275-evm-input-voltage-for-lm61460aasqrjrrq1-does-not-meet-recommended-operating-range

器件型号:AUDIO-AM275-EVM
Thread 中讨论的其他器件: LM61460-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

在 AUDIO-AM275-EVM 中、 LM61460AASQRJRRQ1的输入电压为5V、因为输入来自 USB Type-C

此外、 LM61460AASQRJRRQ1输出电压设置为5V。

查看 LM61460AASQRJRRQ1的建议运行条件时、输出电压应小于0.95*Vin、而该 EVM 不满足该条件。

是否担心这种违反建议运行条件的情况? (例如意外触发 PGOOD)

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    使用此元件的 USB-C 5V 电源输入会产生零意外电源正常触发。  

    您是否发现了可以表明其他情况的东西?

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、您好!

    我知道您在工作台上没有遇到任何电源正常触发器。 客户没有观察到这一点、只是一个问题。  

    是否可以将 WVB 团队循环到此线程中? 或者我是否应该再发布有关 LM61460-Q1详细信息的帖子?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    请在 WVB 论坛上发布新主题、邀请合适的专家参与。

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik

    好的。

    谢谢!

    Kento