This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:采用分压器电路的 INH 控制

Guru**** 2493145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492478/lmz31530-inh-control-using-potential-divider-circuit

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件:LMZ31710

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

根据功能方框图、有一个连接到 VIN 的分压器电路。  

能否使用具有1K 到 VIN 和2K 到 GND 的外部分压器来驱动该器件的 INH 引脚?

谢谢。此致、

Santanu Kumar Sinha。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santanu 您好!  

    INH IN 为7V 绝对最大值、而 VIN 为20V。 以这种方式连接到 VIN (1K 和2K)会在 INH 引脚中产生13.3V 的风险、并导致应力和损坏。   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    感谢您提供信息。

    我将 VIN 和 PIN 连接到5V、VOUT 为0.85V

    在  INH 引脚上仍然存在将(1K 和2K)组合用于分压器的问题?  

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有问题。 或直接将其保持未连接状态。 该引脚具有内部上拉电阻器。 如果该引脚保持开路、则器件在施加有效输入电压时工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在实际硬件中的观察结果、即当 INH 保持开路时、我在 INH 引脚上测量的电压为1.9V、比数据表中提到的阈值仅高0.1V。

    为了针对更高的阈值留出裕度并考虑更高温度下的变化、我计划使用上述配置。 如果我在这里遗漏了什么、请回答我吗?

    我是否可以实现上述电路来驱动 INH 引脚 LMZ31710?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santanu 您好!  

    Tahar 将在下周回应,因为他今天出去。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santanu 您好!

    是的、您回答正确。 您可以使用与 VIN 的1k 和2K 连接。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tahar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santanu 您好!  

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。 如有任何其他问题、请予以答复。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决我的问题"

    谢谢!
    Calan