This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:关于 Vout 和 Vref 的计算公式之间的关系

Guru**** 2492985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496633/tps74801-about-the-relationship-between-the-calculation-formula-for-vout-and-vref

器件型号:TPS74801

工具与软件:

大家好、团队成员:

Q1:数据表图7-1的公式(Vout = 0.8 x (1 + R1/R2))中的"0.8"是否指5.5电气特性部分中列出的 Vref (最小值:0.796、典型值:0.8、最大值:0.804)?

Q2:如果这是关于 Vref 的、是否应该按照下面的方式计算 Vout?
 Vout (MAX)= 0.804 x (1 + R1MAX/R2MIN)
 VOUT (MIN)= 0.796 x (1+ R1MIN/R2MAX)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arinobu、

    Vout 公式中的0.8确实指基准电压。 您的最小和最大 Vout 计算是正确的。  

    此致、

    Alex Davis