This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PFM 模式和 FPWM 模式

Guru**** 2492965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496996/tps54160-pfm-mode-and-fpwm-mode

器件型号:TPS54160

工具与软件:

嗨、团队:

幸会  

我想提一个有关 TPS54160的 PFM 和 FPWM 模式的问题。

为了在轻负载时实现高效率、此器件以 PFM 模式运行。

这里有针对轻负载的标准吗?


也就是说、如果输出电流低于某个值、是否被判定为轻负载并将运行模式更改为 PFM 模式?

我猜测较低的 负载电流会影响 COMP 的电压以执行一些操作。 这与更改 PFM 模式的原因有关

您能解释一下吗?

我想了解"COMP 电压变化和由于负载电流降低而产生的内部机制"的机制

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle

    您可以看到 当输出电流小于电感器峰峰值电流纹波的1/2时 PFM 和 FPWM 模式之间的差异、但该器件似乎不提供 FPWM 模式。 为了在轻负载时实现高效率、该器件提供"脉冲跳跃 ECO 模式"。 请参阅数据表的第8.3.3节。  

    电流模式控制器的 COMP 引脚电压与电感器电流成正比。  

    - EL