This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:BQ77908A 电芯平衡的起始电压差

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922, BQ76907, BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496051/bq77908a-starting-voltage-difference-of-cell-balancing-for-bq77908a

器件型号:BQ77908A
主题中讨论的其他器件:BQ76922BQ76907

工具与软件:

尊敬的所有人:

我想知道 2节级联电池  BQ77908q 开始平衡时的电压差是多少? 据我所知、当平衡停止时不存在迟滞。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emin:

    无论是否检测到充电器移除、当充电器移除或 CBT 超时间隔后、电芯均衡都会终止。  第8.5.11.2节"电芯平衡计时器" 和  第8.5.11.3节电池平衡电压阈值设置  再多谈谈这一点。  第 8.3.5节电池平衡功能  和  首选  8.3.5.2控制算法说明  也可能有用。  

    这是一款非常旧的器件、我们通常不建议将其用于新设计。 您选择此器件用于设计的原因何在?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我们也使用了  BQ76922、但它似乎太复杂、需要处理的寄存器太多。 它有很多能力、 我们 需要花太多时间进行软件开发和测试。 因此、与  BQ76922相比、我们更喜欢更简单的平衡器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 级联电池之间的不平衡差异、因此如果一节电池为3.4V、而另一节电池为3.45V、该器件是否会开始平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emin:

    BQ76907 (BQ76907数据表、产品信息和支持| TI.com)器件是否也可用于您的应用? 这是我们通常推荐的方法、而不是 BQ77908A。

    根据 电池平衡控制的配置方式、电池平衡可能会开始也可能不会开始。  第8.5.11.1节电芯平衡使能控制  应提供更多信息。  

    此致、
    Alexis