This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:OVP 和 UVP 基准测试设置

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494722/tps6593-q1-ovp-and-uvp-bench-test-setup

器件型号:TPS6593-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户询问您是否可以就 TPS6593-Q1所有电源轨 OVP 和 UVP 工作台测试设置提供一些建议? 谢谢

此致、

Xiawei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiawei:

    您是否想问客户如何执行他们自己的 OVP/UVP 测试? 您能评论一下他们的目标是什么、以便我们更好地理解问题和提问吗?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaite:

    是的、 客户希望自行执行 OVP/UVP 测试、以了解保护是否能够按预期工作。

    此致、

    Xiawei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiawei:

    根据他们的情况、这更是一个系统级问题。 如果他们试图了解系统中哪些情况会触发 OV/OV UV、则需要对此进行分析、然后尝试强制这些条件、然后触发/测试器件。 否则、如果他们只是考虑单独使用 TPS6593-Q1器件、我不确定为什么需要测试它们、因为 TI 已根据数据表对此进行了验证。 一般而言、对于 OV、您可以通过将相关的电压输入(例如 VCCA)提高到数据表中列出的 OPV 阈值以上来人为地造成条件-数据表还列出了这些规格提到的测试条件。 其中一个示例是 TPS6593-Q1数据表的第7.13节"系统控制阈值"列出 VCCA_OVP_RISING 阈值和测试条件以及迟滞、然后是检测到 VCCA_OVP_INT 上升的延迟。  

    这将允许您定义一个测试条件。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaite:

    您能否提供一些有关如何触发 UV 和 OV 的硬件设置示例? 它们是否可以将输出直接连接到电源?

    此致、

    Xiawei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    对于 OV、它们可以将二极管串联到连接到阳极的电源(PS)、这将是 OV 电源、并将阴极连接到电源输出进行测试。

    可以将 PS 设置为高于二极管两端的压降加上降压/LDO 输出设置、以便其高于功率输出的 PGOOD 设置、然后在 PS 置位后发生中断/故障反应。

    对于 UV、就硬件而言、这相当困难。

    一项建议是客户写入 I2C 以禁用电源轨、这样做将使 VMON 保持活动状态、并监控由于禁用电源轨而下降的输出。 器件将看到 UV、并且也会发生中断/故障处理。

    对于针对 UV 事件测试降压转换器的建议硬件明智做法是对 FB_BN 引脚具有一个测试点访问权限、然后、如果找到测试策略、至少可以使用辅助硬件。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉