This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:用于 TPS543C20A 同步的 SW

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS543C20A, TPS548A29, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495930/tps548a29-sw-for-sync-of-tps543c20a

器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件:TPS543C20A、TPS543620、 TPS543B22

工具与软件:

您好!

客户希望利用 TPS548A29的软件为 TPS543C20A 提供同步。

是否可用于2个直流/直流转换器(TPS548A29和 TPS543C20A)的同步?

由于 TPS548A29是 DCAP-3、因此我认为开关频率在瞬态或轻负载期间会保持稳定。

请检查这一点、如果有其他解决方案、请推荐它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我正在研究这个问题、我们 很快就会回复您。   

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    根据 TPS548A29的负载、在负载瞬态期间 SW 频率可能会略有增大/减小。  

    我建议根据降压转换器的需求使用固定频率器件、例如 TPS543620或 TPS543B22。  

    此致!

    Ryan