This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:原理图审阅

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496748/tps92633-q1-schematic-review

器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望一切都很好。

我的客户是 Xingyu。

目前他们希望使用此器件进行平台设计、因此希望有一个可在不同工程中使用的标准原理图设计。

我知道投入和产出的条件是不确定的、不能进行全面的审查。 您能否回顾一下可以执行的部件、 并帮助我指出需要确定的部件?  我告知客户这需要确定。  

e2e.ti.com/.../TPS92633.pdf

BR

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供以下信息:

    1. 输入电源电压工作范围
    2. 每个通道所需的输出电流
    3. 每个通道的最小/最大总 LED 负载正向电压
    4. 所需的故障引脚功能(连带失效、输出至 MCU 以进行监控等)

    此致、

    Zach