This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:器件未在充电

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489610/bq25792-device-not-charging

器件型号:BQ25792

工具与软件:

尊敬的专家:

客户在设计 BQ25792RQMR 时遇到问题、如下所述:

我使用此充电器为双节锂离子电池充电。 简而言之、当我使用 ESP8266通过 I2C 与 IC 进行通信时、ESP8266本身似乎正在正常工作、但根本没有充电。  

我已根据数据表模板接线了充电器。 唯一的区别是我没有连接 SYS、TS、D++引脚、因为我不需要使用它们。 我忘记了在 CE 引脚上放置上拉电阻器。 在通信时、我尝试列出了所有状态和故障寄存器、您可以看到这里的值:

STAT_REG 0x1B:0xA2B
STAT_REG 0x1C:0xA
STAT_REG 0x1D:0xC000
STAT_REG 0x1E:0x10C0
STAT_REG 0x1F:0x10
故障 REG 0x20:0x0
FAULT REG 0x21:0x0

我一开始对充电器的状态感到非常困惑、我不知道如何安全地对充电器进行充电。 我也不知道它的连线是否正确。  

您能帮我解决这一问题吗?或者至少指出我解决问题的方向吗? 我会非常感激。  我要将一个原理图放在附件中(抱歉、由于原理图的清晰度较差、我不熟悉此内容)。

e2e.ti.com/.../control_5F00_unit-_2800_1_2900_.pdf

请不要混淆主机 MCU 是 STM32。 它已停止工作、因此我当前正在使用带有 ESP8266的其他电路板作为与该电路板相连的主机 MCU。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    SYS 是降压/升压转换器的输出、在施加的直流额定值降额后、必须满足下表中的最小电容:

    如果未使用 TS 功能、则必须通过硬件(使用大小相等的顶部和底部电阻分压器)或软件(在初始上电后)通过 TS 忽略位将其禁用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    客户未连接 SYS、因为认为它仅用于为系统供电。

    "由于我不会使用此引脚、也不会使用电池为系统供电、因此我应该在电容器轨之后的哪里连接 SYS 引脚? 我不是真的关注 SYS 对于充电器的运行有多么重要?

    好的、如果我将电容器连接到 SYS、并连接到热敏电阻、然后将上拉电阻连接到 CE 引脚。 充电器应该自主工作??

    D+和 D-引脚怎么样?"

    谢谢!
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    如果按照上述说明连接了这些引脚、则会开始充电。  D+/D-将充电器的输入电流限制设置为3A 中的较低者、或根据 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器设置钳位。  如果您需要最大输入电流限制、只需将 ILIM_HIZ 引脚连接到 REGN。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的指导。 这很有帮助。 我们仍有后续行动。

    因此、我已经将10U 电容器连接到 SYS 引脚、并将 CE 引脚之间的导线直接接地。 我已将 ts 忽略位写为高电平。 然而,充电器仍然没有充电。

    STATUS 寄存器中的值为:
    REG1B_RE0 Charger_Status_(0x1B):0b00001011
    REG1C_1010 Charger_Status_(0x1C):0b00001010
    REG1D_REF1 Charger_Status_ 2 (0x1D):0b00000001
    REG1E_RECD3 Charger_Status_(0x1E):0b11000000
    REG1F_REF-4 Charger_Status_(0x1F):0b00000000

    我已将 VBUS 与 PD 15V A 3A 作为输入源、并已连接2节锂离子电池。

    您有什么问题吗?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    充电状态未充电、这通常仅在/CE =/= GND 或 EN_CHARGE 位=/=1时发生。  您是否可以发送 REG0x0F 和 REG0x20-0x21?   REGN 引脚是否提供~5V 电压?  您在 SYS 引脚上测量什么电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    REGN 提供0V、SYS 上的为6.82V、等于电池电压。
    我将发送下面寄存器的值、我已添加0F 和20-21寄存器。。。

    REG1B_RX0 Charger_Status_(0x1B):0b00101011
    REG1C_1010 Charger_Status_(0x1C):0b00001010
    REG1D_REF1 Charger_Status_ 2 (0x1D):0b00000001
    REG1E_RECD3 Charger_Status_(0x1E):0b11000000
    REG1F_REF-4 Charger_Status_(0x1F):0b00000000
    REG20_FAULT_Status_0 (0x20):0b00000000
    REG21_FAULT_Status_1 (0x21):0b00000000
    REG0F_REG0 Charger_Control_(0xF):0b10100110

    谢谢你。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    由于 EN_HIZ 位=1、充电器处于高阻态模式。  仅在以下故障条件下自动设置 EN_HIZ 位=1:

    施加 VBUS 时 VSYS<2V -根据您在上述 SYS 引脚上的测量、这不是您的条件。

    2.多个电感峰值尖峰>7.5A -您在 SYS 上是否有较大、快速的瞬变?  您的电感器的 ISAT 规格对于您的应用是否过低? ISAT 至少需要为3.3A*1.25

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们 目前无法测量 SYS 上的瞬态、因为我们没有示波器、但会在本周晚些时候测量。
    电感器的 ISAT 应为13.32A。

    我们 有此电感器:

    https://cz.mouser.com/ProductDetail/TDK/SPM6530T-1R0M-HZ?qs=lYGu3FyN48fb3MC9WsFhMQ%3D%3D

    感谢您的支持。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    好的。  保持发布。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我有更新。 我没有在 SYS 上测量任何快速瞬态。 任意两点。

    如果需要进行检查、请告诉我。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是否可以尝试在 SYS 上添加更多电容?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO JEFF、

    客户 回应:

    我已经测量了 N 型 MOSFET 上的栅极电压、但它无法正常工作、因为它的开关速度非常快。 我已经附上了从示波器获取的两张图像。


    黄色线是栅极、绿色是电池的电压、紫色线是这两个信号的数学运算。

    这是应该做的工作吗?

    我用6.82V 和15V 的 VBUS 连接了一个电池。

    我有这个 MOSFET:PXN018-30QLJ

    我还注意到、当我连接 VBUS 时、电感器上会出现9.2V 的尖峰。

    我没有再将任何电容器连接到 SYS。
    此外、我也没有将 SYS 引脚连接到系统负载、因为我不想使用它。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    在仅电池模式下、10M Ω 示波器探头会加载 SDRV 引脚、并以50%的占空比运行、因此符合上述波形。  由于您正在 应用 VBUS 并且仍然看到这个、那么就有问题。  您可以使用 DMM 设置为10G Ω 阻抗、在任何模式下测量 SDRV 的直流电压。  您能否断开充电器的所有电源并测量 SDRV 引脚与接地之间的电阻?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    此外、可以测量 SWx、SYS、PMID、VBUS 和 BAT 上的接地电阻吗?  我认为其中一个电源引脚对 GND 短路。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    谢谢你。

    你是对的。 我无法测量 PMID 和 SDRV 上的电阻。 在 VBUS、SYS、SWx 和 BAT I 上测量的电阻相当高。
    PMID 和 SDRV 短路?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    SDRV 至 GND 必须为高电阻(>10M Ω)。 PMID 到 GND 应该偏高(>10千欧)

    此致、

    Jeff